This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8422:适用于差分输入的抗混叠滤波器设计

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/972909/ads8422-anti-aliasing-filter-design-for-differential-input

器件型号:ADS8422

大家好、

我的客户希望设计出第一个低通滤波器作为  ADS8422差分输入的抗混叠滤波器。
您是否有任何工具或软件可用于设计此类滤波器、或者您是否有描述设计方法的文档?

我不熟悉差分滤波器、因此请尽可能讲讲如何进行设计。

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takashi-San、您好!

    一阶差分低通滤波器与单端滤波器非常相似。  例如、如果客户想要设置1MHz 的转角频率、可以使用以下电路公式。

    F3db=1/[2*PI*(R1+R2)*Cdiff

    选择 Cdiff = 1nF

    R1=R2=79.6 Ω

    上述滤波器频率假设输入高输入阻抗。  ADS8422仍需要放大器来驱动输入以获得数据表性能。  请参阅 ADS8422数据表中的图32。

    TI 滤波器设计工具可用于计算不同频率响应的组件值。

    https://webench.ti.com/filter-design-tool/

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用