This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7830:每个模拟输入通道的输入阻抗是多少?

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7830

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/971369/ads7830-what-is-the-input-impedance-of-each-analog-input-channel

器件型号:ADS7830

您好、TI 专家

每个模拟输入通道的输入阻抗是多少? 在 ADS7830数据表中、我找不到任何有关模拟通道输入阻抗的信息。 您可以帮助澄清该阻抗值吗?

此致

ChenHui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    ADS7830是 SAR ADC、这意味着使用开关电容器电路对输入进行采样、这意味着输入阻抗是动态的、取决于采样率。 这就是数据表中阻抗不是特定的原因。

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。

    然后、是否可以给出采样率和输入阻抗之间的关系公式?  或者、一般输入阻抗范围也是可以的。

    此致

    ChenHui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议根据您的时钟速率查看稳定时间、我认为这会更有帮助。  

    基本的 R=1/CF 是一个估计值、但我无法想象这会有什么帮助

    此致

    Cynthia