This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7138-Q1:模拟输入的绝对最大值

Guru**** 2757985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/972482/ads7138-q1-abs-max-of-analog-input

器件型号:ADS7138-Q1

大家好、只要串联电阻器将输入电流限制在10mA 以下、该器件是否可以超过模拟输入的绝对最大电压? ADS795x 也可以采用相同的方法?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这超出了最大规格、但这是两种器件常用的操作方法

    最大绝对值将电流设置为10mA、我建议将其限制为5mA 或更低、请小心谨慎。 另外、请确保电源可以灌入电流、因为它将重定向到电源。  

    此致

    Cynthia