This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:ADC/DAC 板之间的连接

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5463EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/969077/tsw1400evm-connection-between-adc-dac-boards

器件型号:TSW1400EVM
主题中讨论的其他器件: DAC5675AEVMADS5463EVM

大家好、团队、

我的客户对 TSW1400EVM 的电路板连接有几个问题。 如果您能给我一些有关以下方面的建议、那将会很有帮助。

(1)是否可以通过从电路板外部提供工作时钟(100MHz 和200MHz)来使用 TSW1400EVM?

(2)他们希望通过将其直接连接到 TI DAC 板(DAC5675AEVM)来操作它。
DAC 板能否以200MSPS 运行?
它们担心电路板之间的传输会使200MHz 波形变暗并导致传输错误。

(3)他们还希望通过直接连接到 TI ADC 板(ADS5463EVM)来操作它。
能否以100Msps 的速度运行 ADC 板? 问题的目的与(2)相同

(4)是否可以同时连接 DAC 板(DAC5675AEVM)和 ADC 板(ADS5463EVM)?
它们担心连接引脚的物理干扰和电气短缺。

(5)他们希望将其原始 RTL 写入配备在 TSW1400EVM 上的 FPGA (Altera 制造的 Stratix IV)。
他们能否通过购买 TSW1400EVM 来获得 FPGA 开发环境?

我很期待收到您的回复。

此致、

梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryotaro、

    (1)我们从未尝试过。 您可以使用 SMA J7将外部时钟引入 FPGA 或移除 Y2、并在 Y2输出焊盘和 SMA J7之间添加一根导线。

    (2)是否可以以200MSPS 运行 DAC 板? 是的。 该 EVM 的额定速率高达400Msps。 LVDS 信号的额定速率高达1Gsps。

    (3)是否可以在100Msps 下运行 ADC 板? 是的。

    (4)是否可以同时连接 DAC 板(DAC5675AEVM)和 ADC 板(ADS5463EVM)? 否 固件一次只能支持一个 ADC 或 DAC 板。  这可能起作用、但需要您提供的新固件。 我们没有计划将此功能添加到此平台。

    (5)他们能否通过购买 TSW1400EVM 来获得 FPGA 开发环境? 该固件位于 TI 网站上的 TSW1400EVM 产品文件夹下。 您现在无需购买任何东西即可下载该软件。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../7506.TSW1400_5F00_D_5F00_SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    感谢您对之前5个问题的反馈。 我收到了客户的回复、他们对答案很满意。

    但是、关于第5个问题、他们正在搜索"FPGA 开发软件"而不是固件。

    它是否也在产品文件夹中?  由于似乎没有与 FPGA 相关的文件名、我想确认它。

    此致、

    梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryotaro、


    TI 在软件开发上花费了大量资金、时间和精力、不向公众提供源代码。


    此致、


    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    我知道我无法提供有关软件源的信息。

    除此之外、我们还收到了客户关于连接的相关问题。

    如果您可以确认 DAC5675AEVM 的 R5和 R6的电阻值正确、那会很有帮助。 (说明50欧姆->测得的500欧姆)

    此致、

    梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryotaro、

    R5和 R6必须为50欧姆。 如果 测量值为500欧姆、则电路板组装车间很可能安装了错误的零件。

    此致、

    Jim