This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8699:内部基准的长期漂移数字

Guru**** 2828555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/972905/ads8699-long-term-drift-figures-for-the-internal-reference

器件型号:ADS8699

您好!

关于 ADC 的内部基准、我确实找到了一些漂移数字。 然而、我对内部基准的长期漂移感兴趣。 TI 是否提供有关此主题的任何数字? 我正在从事一个项目、在这个项目中、相对于所选 FSR 振幅、对于5%输入信号、重校准很困难、总体系统性能应该接近0.1%。

BR

Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ngrkus、

    数据表中确实显示了内部基准的温漂(典型值为4ppm/C、最大值为7ppm/C)。 但是、我们无法共享长期漂移数据。

    此致、谢谢!

    戴尔