This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:时间戳输入

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/972543/adc12dj5200rf-timestamp-inputs

器件型号:ADC12DJ5200RF

各位专家、您好!

我的客户希望在其电路板上使用 ADC12DJ5200RF、并查看时间戳输入(TMSTP+/-)。 数据表包含以下注释:

“此引脚不是自偏置的,因此必须针对交流耦合和直流耦合配置进行外部偏置。 当交流和直流耦合时,共模电压必须在建议运行条件表中提供的范围内。”

建议的工作条件如下:

注5中±:MSTP±没有需要从外部偏置的内部偏置、无论是与 TMPSTP_LVPECL_EN=0进行交流耦合还是与 TMPSTP_LVPECL_EN=1进行直流耦合

推荐使用什么电路对这些引脚进行偏置? 当我查看评估板时、没有可实现此共模范围应用的电路。 它似乎不符合任何标准差动标准(LVDS、LVPECL 等)。

谢谢、

康妮  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    重新附加操作条件的屏幕截图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的康妮:

    好的、我们应该已经在 EVM 上添加了此功能。 但是、大多数客户将使用从 Vcc 到接地的简单分压器电路、以便在时间戳信号上提供正确的共模电压。

    因此、每个信号都需要在靠近 ADC 侧的位置添加两个电阻器。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Rob!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎 Connie!