This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60:平衡-非平衡变压器匹配电路

Guru**** 2534250 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/972916/ads54j60-balun-matching-circuit

器件型号:ADS54J60

大家好、

需要您对我们客户的查询提供意见。 它们打算 使用 ADS54J60对调制500MHz 信号进行采样、带宽为10MHz。  然而、基于 ADT1-1WT、数据表上的匹配电路似乎被限制在400MHz。  您是否能够帮助我们提供一个基准驱动电路、以便 能够为500MHz/10MHz BW 输入信号提供良好的结果?

提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jejomar、

    我建议使用小型电路中的 TC1-1-13MA+。 此部件带宽范围为4.5MHz 至3GHz。 如果他们可以使用放大器、我建议将此问题发布到高速放大器论坛。

    此致、

    Jim