This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP90080-Q1:输入路径滤波

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP90080, ADS1148, LMP90080-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/972892/lmp90080-q1-input-path-filtering

主题中讨论的其他器件:LMP90080ADS1148LMP90080-Q1

您好 Bryan、  

因为我将执行辐射测量、还会实施 一些低通滤波。 我正在阅读 TI 的应用手册(参考 SBAA 201)。

我相信这份应用报告 是指 ADC 系列 ADS 1248、1148、而不是我计划使用的产品。 因此、我想知道 滤波器中使用的差分和共模电容器和电阻器(基准和/或偏置电阻器)的建议值是多少。  

最棒的

Sharan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sharan、

    是的、ADS1148将是 LMP90080的下一代版本。

    有关选择电阻器/CAP 值的更多信息、请查看以下常见问题解答: https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/955466?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=faq%3Atrue

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryan、

    这很有帮助。

    但在 LMP90080中 、我 看不到 ADS124S08上指定的调制器频率 ( 例如您所拥有的频率)。 例如时钟频率除以4)。

    因此、我只是采用内部时钟频率来计算截止频率。 请告诉我、对于那些没有指定 mod 频率的 ADC、这是正确的选择。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sharan、

    是的、我查看了数据表和一些旧的 e2e 帖子、找不到适用于 LMP90080-Q1的最终 Fmod。

    另一种选择是将截止频率设计为比您需要运行的数据速率高~10倍。 幸运的是、LMP90080-Q1是一款相对较慢的 ADC (CLK = 3.5MHz 时最大为214SPS)、因此将截止频率设置为2kHz 可在20kHz 时提供20dB 的抑制、这应远低于 ADC 的实际调制器频率。 您可能会将滤波器截止频率设置为10kHz、以获得额外裕度、但我会将此决定留给您来决定。

    布莱恩