This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4410:ADC 寄存器未更新/未进行测量

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/972551/afe4410-adc-registers-not-updated-no-measurements-taken

器件型号:AFE4410

在我们正在开发的器件中、我们实施了 AFE4410。 通过 SPI 进行通信、RX_SUP 处于 LDO 旁路模式。

我们似乎能够与 AFE 通信、寄存器的写入和回读工作正常。 我们根据数据表配置计时引擎、并观察要驱动的 LED。 但是、LEDxVAL 寄存器似乎没有更新(它们都显示完全相同的值)。 当我们重复重新配置计时引擎和 LED 参数时、LEDxVAL 寄存器中的值会略有变化、但在重新配置之前保持恒定。 复位后、第一个配置给出了大约100'000 LSB 的值、在进一步的配置周期后、这些值大约为-1'000 LSB。 FIFO 也被启用、我们可以观察到 FIFO_TOGGLE 位被切换。

是否有任何想法、可能会错误配置什么以导致这种行为? 有什么想法如何尝试找到问题?

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yves 您好!

    由于器件 AFE4410处于 NDA 状态、我们希望将此讨论离线。

    您能否将您的问题连同此 E2E 帖子的参考发送至 biosensing_afe-support@list.ti.com?

    您还能提供寄存器配置设置吗?