This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7254:时序表的拼写错误?

Guru**** 2893690 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/969012/ads7254-typo-of-timing-table

器件型号:ADS7254

各位专家:

第39页提供了数据时序表。 SCLK 时序会发生偏移。 我希望下面的内容是正确的。

请确认。

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Uchikosi-San、

    感谢您的发帖。

    数据启动边沿表指示何时在相应的 SDO 引脚上更改数据。  位被改变后、客户将需要在下一个 SCLK 边沿上读取数据。 因此、如果数据位15在第16个 SCLK 下降沿启动、客户将在第17个 SCLK 下降沿读取。 图91显示了32位时钟单 SDO 模式的时序图。 SCLK 边沿17到48被用来读取32位的转换数据(每个通道16位)。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢你的答复。 我仍然感到困惑。 这是 SPI 接口、时钟主器件是 MPU (ADS7254是 SPI 从器件)。 MPU 需要在下降时钟边沿对数据进行采样的时间点。 对于位"D15-A"、图91显示了它是第17个下降沿、而表13显示了它是第16个下降沿。

    如果图91正确、我们猜表13不正确。

    否则、当数据锁存边沿 指示相应 SDO 引脚上的数据何时发生更改时、应在此表中将其标记为上升边沿(↑)、而不是下降边沿(↓)。

    如果我有误解、请您澄清一下吗?

    此致、

    Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchikosi-San、

    我在前一份答复中讲错了话。 当我说"客户将在 下一个 SCLK 边沿读取数据"时、我想说 上升边沿。 正确的做法是、无法在同一边缘启动和读取数据。 表13列出了与在 SDO 上启动每个位相对应的下降沿(即、当该位发生更改时)。 因此、当 D15_A 在第16个 SCLK 下降沿启动时、MCU 应在第17个上升沿读取。 SCLK 下降沿和下一个数据有效之间的延迟最大值为20ns (TD_CKDO)。

    图91似乎具有误导性。 在我们继续之前、让我与我们的系统团队确认一下。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您并了解时钟计时。 请在您确认图91后通知我。

    此致、

    Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我可以从您那里获得任何反馈吗? 我必须向客户更新它。

    此致、

    Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchikosi-San、

    请使用数据表中的表格来指示 DOUT 位发生变化的时钟下降沿。 主机控制器应使用下一个时钟上升沿来锁存该位。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的确认。 我希望数据表不久将会修订。

    此致、

    Uchikoshi