This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1120:ADS1120的方框图

Guru**** 2527810 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/972481/ads1120-the-block-diagram-of-ads1120

器件型号:

团队、

我仍然对 ADS1120的应用感到困惑,因此我想列出更多问题:

1. AVDD 和 AVSS 的功能是什么? 它们连接到哪里?

2.如果选择内部 VREF、VREF 的功能是什么?

3、如果 AVDD 连接到5V、AVSS 连接到 GND、VREF 选择内部 Vref、需要测量双向电流、这意味着分流电压介于-5V 至5V 之间、ADS1120是否可以直接使用差分输入对此电压进行采样? 如果可以、可以在 ADC 之后读取什么值?

希望得到您的回复、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    英里、您好、

    请参阅下面的我的回答。

    此致、

    Bob B

    [报价用户="Miles Li1"]

    器件型号: ADS1120

    团队、

    我仍然对 ADS1120的应用感到困惑,因此我想列出更多问题:

    1. AVDD 和 AVSS 的功能是什么? 它们连接到哪里? [BOB] AVDD 和 AVSS 是模拟电源输入。  AVDD 用于最大正电势、而 AVSS 是相对于模拟接地(AGND)的最大负电势。  当 AVSS 连接到 AGND 时、模拟电源可以是单极电源、也可以是双极电源、例如 AVDD =+2.5V、AVSS =-2.5V。  对于 ADS1120、还可以有一个内部连接、以便通过多路复用器选择来测量模拟电源。  还可以选择模拟电源并在内部连接、以通过基准多路复用器用作转换基准电压。  

    2.如果选择内部 VREF、VREF 的功能是什么? [BOB]转换输出代码与使用的基准电压成正比。  有四种可能的基准输入选择可通过寄存器配置进行选择。  选项位于配置寄存器2的位7:6中。  ADC 的满量程范围(FSR)为+/-VREF/GAIN.  默认基准为内部基准、固定为2.048V、允许增益为1时满量程范围为+/-2.048V。  如果一个输入预计大于2.048V、那么一个更大的基准电压可被连接至任一外部基准输入(REF0或 REF1)。  如前所述、模拟电源也可用作基准电压。  输入是差分测量的、这意味着如果 AINP 大于 AINN、则输出代码为正。 如果 AINN 大于 AINP、则输出代码为负。 例如、如果使用内部基准、FSR 为+/-2.048V。  如果 AINP =+2.048V 且 AINN = AGND、结果代码将为满量程正(0x7FFF)。  如果 AINP = AGND 且 AINN =+2.048V、结果将为负满量程二进制补码(0x8000)。

    3、如果 AVDD 连接到5V、AVSS 连接到 GND、VREF 选择内部 Vref、需要测量双向电流、这意味着分流电压介于-5V 至5V 之间、 ADS1120是否可以 直接使用差分输入对此电压进行采样? 如果可以、可以在 ADC 之后读取什么值? [BOB]如上所述、测量的输入不是相对于 AGND 测量的、而是相对于 AINN 测量的 AINP。  如果 AVDD =+5V 且 AVSS = AGND 并且使用了内部基准、则 FSR 为+/- 2.048V。  一旦输入为2.048V、则没有更多代码可用于表示大于2.048V 的电压、因此需要另一个基准源来测量+/-5V FSR。  一个选项是使用到模拟电源的内部基准多路复用器连接。  这将允许+/-5V 的 FSR。  但是、这意味着使用单极电源时、+FS 为 AINP =+5V、AINN = AGND。  FS 为 AINP = AGND 且 AINN =+5V。  我强调、您将看到表示+/-5V 的输出代码、但这并不意味着相对于 AGND、而是相对于 AINN 的 AINP。  ADS1120的绝对输入范围由 AVDD 和 AVSS 上的模拟电源电压定义。  以 AGND 为基准的单端输入可在+FS 区域使用单极模拟电源进行测量、电压仅为+5V。  您无法施加低于 AGND 的-5V 负电压、因为这会损坏 ADS1120。  

    希望得到您的回复、谢谢!

    [/报价]