您好!
我的 ADS124S06有问题。
器件在 sigle shot 模式下配置如下。
静态 uint8_t m_TX_Buf_CONF_1[] ={0x42、0x00、0x01、 0x43、0x00、 0x0F、 0x44、0x00、0x39、 0x45、 0x00、0x02};
// CONF_1:MUXP = AIN0 | MUXN = AIN1 | PGA_EN = 128 |
//全局斩波禁用|LL 滤波器| 100SPS |
// REFP0、REFN0 |内部基准打开
静态 uint8_t m_TX_Buf_CONF_2[] ={0x42、0x00、0x23、 0x43、0x00、 0x0F、 0x44、0x00、0x39、 0x45、 0x00、0x06};
// CONF_2:MUXP = AIN2 | MUXN = AIN3 | PGA_EN = 128 |
//全局斩波禁用|LL 滤波器| 100SPS |
// REFP1、REFN1 |内部基准打开
我交替读取两个差动输入。
这是我的连接 shemat:
这里是输出:
导致此类尖峰的原因是什么?
Marcin