This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7836:AMC7836的应用问题

Guru**** 2924960 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC7836

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/972463/amc7836-application-question-for-amc7836

器件型号:AMC7836

你(们)好

  1. 7836数据表仅在室温下具有负载容量、是否有更多其他温度范围的曲线?
  2. 数据表显示、AMC7836单通道 DAC 的负载容量约为40mA。 如果我们的16个 DAC 同时输出40mA (16*40=0.64A)、除了芯片的结温不能超过外、是否会有任何潜在的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dane:

    1.我没有可用的数据、但需要澄清的是、我们不希望输出阻抗在整个温度范围内发生很大变化、因此输出放大器的负载调节组件将保持不变。  将发生的变化是、我们预计短路电流(~40mA)会发生变化。  一般而言、我们看到它在整个温度范围内发生了大约5mA 的变化。

    2、除了热效应外、所有 DAC 在短路条件下都没有问题。  如果客户希望避免这种情况、可以尝试单独更新 DAC、而不是同时更新 DAC。  例如、如果您在所有输出端都有一个大电容负载并将所有 DAC 设置为同时变化、那么您会期望它们全部达到短路限值、直到电容充电至大约最终值。 通过单独或批量更新 DAC、您可以限制短路条件下的通道数量。

    谢谢、

    Paul