This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS112C04:空载电流源

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS122C04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/972452/ads112c04-current-source-with-no-load

器件型号:ADS112C04
主题中讨论的其他器件:ADS122C04

您好!

如果没有 GND 路径、ADS122C04电流源会发生什么情况?  它是否安全饱和?  

显然,电路无法正常工作,但需要确认我们不能损坏它。

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    是的、IDAC 将安全饱和、没有接地路径。 IDAC 应将与其相连的任何引脚拉至~AVDD、这是识别 RTD 应用中故障的一种有用方法(除了使用集成的 VREF 读回选项)

    布莱恩