This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF42:看到 Fs/4明显的信号噪声

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF42

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/972130/adc32rf42-seeing-fs-4-significant-noise-on-signa

器件型号:ADC32RF42

下午好!  
我们在 ADC 样本上看到明显的相关 Fs/4噪声。 我们确认了该 ADC 每通道具有2个内核、因此我们仅预期 Fs/2交错噪声、而不是 Fs/4。 我们的采样率为800MHz。  
请参阅图像、了解没有额外滤波器、2个样本平均值和4个样本平均值的信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    4个采样平均

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2次采样平均

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0点平均

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、所有图像中的绿线是采样 ADC 输入

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JP:

    ADC32RF42中的数字时钟以 Fs/4运行。 耦合到模拟中、从而导致 Fs/4杂散。 启用偏移校正器(默认配置)后、会删除该杂散。  

    此致、

    Vijay