This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298R:与另一个 ECG 记录系统并联启用 RLD 的 ADS1298R

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/971290/ads1298r-ads1298r-with-rld-enabled-in-parallel-with-another-ecg-recording-system

器件型号:ADS1298R

我正在监控 ECG 设备中使用 ADS1298R 并激活 RLD。 如果我将另一个激活了 RLD 的 ECG 记录系统连接到病人、是否会产生干扰?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    欢迎来到 E2E 论坛! 感谢您的发帖。

    RLD 是一个闭环系统、用于提高 ECG 系统的 CMR (共模抑制)性能。 如果激活了2个 RLD 偏置电路并将其连接到患者、则患者上的 RLD 驱动偏置将发生争用。 根据 RLD 偏置电路的状态、它可能会干扰其他 ECG 系统的输入并导致其他系统发生故障。

    您在同一患者上使用2个 RLD 驱动器是否有特定用例?

    谢谢。

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、TC、营销人员认为可以连接两个 ECG 设备。 是否存在器件可能进入振荡状态的风险?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    它们是否指的是在硬件中使用多个 ADS129x 器件? 我们对如何使用多个器件配置 RLD 提出了一些建议。 请参阅下面随附的图、了解使用多个器件的 RLD 配置。

    我不确定整个 ECG 系统会发生什么情况、如果他们提到使用2个 RLD 电极将2个 ECG 系统连接到患者。  

    您可以通过 ads129x-support@list.ti.com - ADS129x AFE 支持联系我们、进一步讨论应用的使用。  

    谢谢。

    -TC