This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:ADS1299的测试信号有问题

Guru**** 2543560 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/970938/ads1299-problem-with-test-signal-of-ads1299

器件型号:ADS1299

尊敬的同事

我的 ADS1299有问题。

我已经使用三个 ADS1299和 STM32F407微控制器(MCU)实现了便携式20通道 EEG 器件。

在使用测试信号模式进行运行测试期间、我们发现由于未知原因、多个通道严重失真。

请参阅随附的图片。

起初、来自每个通道的方波是正常的、但有几个通道失真。

(测试信号重叠、但多个信号正常)

软件工程师说、他在使用 STM Studio 进行 ADS1299和 MCU 之间的 SPI 通信期间检查了数据。

他说、原始测试信号在 ADS1299中失真、并传输到 MCU。

我的问题是…

1) 1)方形测试信号是否可能由于多种原因而失真、例如电子电路或测试条件?

2) 2)如果是、我们如何解决此问题?

 

我将等待您的有用建议

提前感谢您

此致

Heejin Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Heejin、

    欢迎访问 E2E 论坛、感谢您的发帖。  

    内部生成的测试信号来自 VREF 信号、VREF 信号上的任何失真或干扰都可以耦合到系统中。 您的图中显示了从标记480开始的失真、在标记480之前看起来很好。 在此期间是否在硬件上启用了任何外部电路? 在此时间段内、VREF 信号可能会损坏并导致输出上出现毛刺脉冲。

    您能否在输入短路的情况下执行完全相同的测试?

    谢谢。

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TC

    感谢你的答复。

    我要求我们的开发团队检查 VREF 是否也失真、同时内部生成的测试信号是否失真。  

    但是、VREF 电压是恒定的(出现在示波器屏幕上)。

    那么、这一问题还有其他可能的原因吗?

    谢谢

    Heejin Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Heejin、

    失真也可以从电源、接地连接、模拟基准和数字电路等多个位置耦合。 这是否仅发生在测试信号模式下、还是也出现在不同输入模式下? 检查输入短路测试和其他直流测试模式信号是否存在相同问题可能会很有用。

    谢谢。

    -TC  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议!

    实际上、我们没有在输入短路的情况下执行测试、但在正常输入条件下也会出现相同的结果。  

    谢谢

    Heejin Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TC:

    对于实际测试、我有一些问题。

    实际上、我们已经使用 MUXn[2:0]寄存器进行了测试、以生成1Hz 方形测试信号。

    但是、如果我们如您所说的那样测试输入短路、则无法使用1Hz 信号进行测试。 没关系吗?

    对于输入短路信号、我们应该检查什么?

    这意味着"其他直流测试模式信号"是什么? 您能为该测试提供指导吗?

    2. SPI 通信是否可能出错并产生一些噪声?

    在第一个 PCB 中、我们没有设计分离的模拟接地和数字接地。 它是否会引起一些与噪声相关的问题?

    请检查这些问题。 谢谢。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    请参阅下面的内嵌我的评论。

    实际上、我们已经使用 MUXn[2:0]寄存器进行了测试、以生成1Hz 方形测试信号。

    但是、如果我们如您所说的那样测试输入短路、则无法使用1Hz 信号进行测试。 没关系吗?

    >>是的、通过更改 MUXn[2:0]、可以从1Hz 测试信号切换到输入短路测试。

    对于输入短路信号、我们应该检查什么?

    这意味着"其他直流测试模式信号"是什么? 您能为该测试提供指导吗?

    >>通过将 MUXn[2:0]从101更改为001、模拟通道输入现在将在内部短接至(VREFP+VREFN)/2。 您应该能够在此测试模式下查看器件的噪声性能。 有关 不同测试条件下的预期噪声性能、请参阅表1至表4 (第16-17页)。 通过"其他直流测试模式信号"、我意味着您还可以检查 MUXn[011]、从而为您提供电源测量值(请参阅第9.3.1.1.4节)。 您还可以使用直流信号源在外部设置已知的直流输入。

    2. SPI 通信是否可能出错并产生一些噪声?

    >> SPI 通信可能出错并导致数据不正确。 您可以通过验证数据输出上24位状态位的内容来验证 SPI 数据通信。 您应该始终得到 GPIO 寄存器的0b1100 + LOFF_STATP + LOFF_STATN +bit[4:7]。 有关数据输出格式的更多信息、请参阅第9.4.4.2节和第9.5.2.4节。  

    在第一个 PCB 中、我们没有设计分离的模拟接地和数字接地。 它是否会引起一些与噪声相关的问题?

    >>可以从模拟或数字接地层进行噪声耦合。 数据表第12节中针对器件提供了一些布局建议。   

    谢谢。

    -TC