This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7828:ADS7828无响应

Guru**** 2389840 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7828
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/969500/ads7828-ads7828-no-response

器件型号:ADS7828

大家好、

我的客户在具有 FPGA 的 PMBus 中使用 ADS7828、当复位 FPGA 时、PMBus 将被锁定(FPGA 发送信号、ADS7828无 响应)。 我们要检查 ADS7828是否 会导致该问题、如果是、 中断读取或写入 将导致该问题? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的意思是 FPGA 复位了吗?

    是否在 FPGA 上重新上电? 我建议在 FPGA 复位时探测到 ADC 的数字总线、以查看发送的 ADC 内容。  请分享。  

    如果数字总线、总线上的任何器件都可能锁定、具体取决于 FPGA 的输出。  

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia、

    感谢您的反馈。 目前、我们无法 捕获  波形(随机发生)。 根据您 的经验、 ADS7828 I2C 是否 可以 将 SCL 或 SDA 拉 低(卡滞)? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia、

     波形 如下、我们可以发现 SDA 为低电平。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia、

    我们有更新吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    示波器屏幕截图显示了通信问题。  

    一旦通信完成、SDA 线路应该为高电平、但是在末尾没有确认、只有8个 SCK 脉冲而不是9个。

    这可能会锁定总线。

    该通信在复位时来自 FPGA? 应该有一种方法来完成通信、或者在 FPGA 被复位时使其不使用总线

    此致

    Cynthia