This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8728EVM:DAC8728EVM PCB 布线差异

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8728EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/970016/dac8728evm-dac8728evm-pcb-routing-discrepancy

器件型号:DAC8728EVM

我们看到一些 DAC8728EVM PCB 与原理图不一致的地方。  

例如、对于 J1、所有偶数引脚2-20均连接到 DGND、如 EVM 的原理图所示。  然而、对于 J6、偶数引脚2-32均未连接到 DGND、即使原理图显示它们应该连接到 DGND。  我们通过在欧姆模式下使用万用表进行测量来验证这一点。  原理图错误还是 J6连接器没有按照原理图布线?  原理图或 PCB 是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据原理图、J6连接器的所有偶数引脚均应接地。 您是否检查了 J6引脚之间或 J6偶数引脚与 J1偶数引脚之间的导通性?

    我现在没有 EVM 可供我查看、因为我们在家办公。 BU 我认为布局是根据 EVM 用户指南中的原理图完成的。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我检查了 J6的引脚、在它们之间使用一个仪表连接到 DGND。  J6的偶数引脚相互连接或 DGND、即使原理图显示它们是如此。  我真的认为 PCB 上存在误差。  此外、您是否收到了我的直接电子邮件?  谢谢、Rick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我收到了您的电子邮件。

    当我尝试获取用于进行验证的源 EVM 文件时、我们可以使此讨论脱机。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akhilesh 和 Rick、

    我通过查看原始设计来确认了这一点。  连接器 J6未接地。  我不确定为什么会发生这种情况、因为原理图和网名称是正确的。  我已经确认其他连接都有效、似乎只是 J6上的接地引脚。   

    谢谢、

    Paul