This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7828:ADS7828数据保持时间要求

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/970299/ads7828-ads7828-data-hold-time-requirement

器件型号:ADS7828

大家好、

我的客户现在正在使用 ADS7828、 数据 保持时间最大为3.45us、它是否仅与100kHz 相关? 对于时间 计算、它是10%~90%。 目前、客户 的数据保持时间甚至超过10us、这是否正常? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    根据所用的总线速度列出数据保持时间、因此3.45基于100kHz 的标准模式。

    如果100kHz 时的数据保持时间超过10us、则会违反数据设置时间、因此这将不起作用。  

    我建议保持在时序要求规定的范围内

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Cynthia、

    我 客户的实际时钟 频率 为30kHz (低于100kHz)、 不确定它是否支持10us 保持时间、根据我对 I2C 的理解、应该是肯定的。 可能需要您的帮助才能进行双重检查。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Cynthia、

    我们有更新吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、  

    保持和设置时间随时钟频率变化、因此我同意电流速率正常。   

    正如您所注意到的、这些是 I2C 协议规格的时序规格。  

    看一下示波器截图、应该不会有任何问题。

    通常、SDA 数据需要在 SCL 为低电平时改变、并且需要在 SCLK 为高电平时保持稳定。 在9个 SCK 上、似乎存在问题、微控制器主机应能够像在其他传输中一样更改数据。  

    此致

    Cynthia