This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1120:ADS1120能否测量负差分输入信号

Guru**** 2526920 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/971929/ads1120-can-ads1120-measure-negative-differential-input-sigal

器件型号:ADS1120

团队、

客户在电池组中使用 ADS1120、他们需要使用 ADS1120来测量双向电流。  现在、他们想知道 ADS1120是否可以测量负差分输入信号? 客户 发现、当 AVSS 连接到 GND 时、可以测量负差分输入信号。 数据表未对其进行说明。

如果可以、请告诉我们它如何测量负差分信号以及它如何将其转换为 ADC? 您能否帮助给出负差分转换的公式?

希望得到您的回复、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    英里、您好、

    对于 ADS1120、测量将始终为差分、即 AINP 相对于 AINN。  如果 AINP 与 AINN 之间的电压较大、则结果将是正代码值(0h 至7FFFFFh)。  如果 AINN 大于 AINP、则结果为负输出代码(FFFFFFh 至800000h)。  如果 AINN 连接到 AGND 且电源为单极、其中 AVSS 也连接到 AGND、通常只能看到满量程范围的1/2和正代码。  这种情况有一些例外、因为 ADS1120内可能存在负偏移、当 AINP=AINN=AGND 且 PGA 禁用并旁路时、该偏移可能会产生负代码。

    绝对最大额定值表中的绝对输入范围将电压限制在 AVSS-0.3V 至 AVDD+0.3V 的范围内。  这是限制器件免受损坏的输入范围(ESD 二极管导通发生在超出这些限制的情况下)。  如果 PGA 禁用、有效测量结果的输入范围将为 AVSS-0.1V 至 AVDD+0.1V。  这意味着、在 AVSS 也连接到 AGND 的系统中、存在一些允许的条件、其中输入电压可能会测量到略低于 AGND 的值。

    如果需要双向电流测量、则最简单的方法是使用双极电源(例如+/-2.5V)、其中也可以启用 PGA。  另一种可能的方法是在绝对输入电压处于 ADS1120允许的测量范围内时以某种方式偏移测量。

    此致、

    Bob B