This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于:ADS125H02:CS2无法正常工作

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/972875/re-ads125h02-cs2-is-not-working-properly

主题中讨论的其他器件:ADS1261

您好、Bryan、  

我尝试通过选择 CS2进行 PGA 编程、芯片选择时钟和 MISO 工作正常、但未获得所需的输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sasi、

    您能向我解释一下您刚才发送的图片中显示的内容吗? 我假设蓝色信号是 SCLK、黄色信号是 DOUT、但 DOUT 信号看起来一点也不干净、您说它工作正常。 您是否确保在与 CS2的事务期间 CS1为高电平、否则 SPI 总线上将发生争用?

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    蓝色信号为 SCLK、黄色信号为 DOUT。 DIN、SCLK 和 CS2工作正常、DOUT 除外、而在 CS1中工作时、我获得所需的输出、我尝试配置 ADC 多路复用输入

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sasi、

    在 CS2为低电平的通信期间、CS1是否为高电平?

    您能否同时向我发送 DIN 和 DOUT 以及两个 CSx 引脚的示波器截图?

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    是的、CS1为高电平、在 通信期间 CS2为低电平

    第一幅图像-黄色线 CS2、蓝色线 CS1

    第二幅图像-黄色线 CS2、蓝色线时钟

    第三幅图像-黄色线路时钟、蓝色线路输入

    第四幅图像-黄色线条输入、蓝色线条输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sasi、

    您正在尝试在这些图像中发送什么命令? 如果看第三幅图像、第一个8个 SCLK 似乎对应于 DIN 行上的0011 0001b = 0x31、这不是 H02上有效命令的开头。 诚然、由于图像太小、因此很难分辨 SCLK 的下降沿与 DIN 上的活动之间的关系、但我尝试将其放大。 请参阅下面的我的注释。

    因此、由于器件未接收到有效命令、因此在 DOUT 上没有获得任何有效结果是有意义的。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Bryan、

    我将 RREG (20h+rh)命令用于 status1寄存器(11h)、因此第一个命令为31h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sasi、

    确实、您是对的、我将此器件与不具有相同寄存器映射的姊妹器件 ADS1261混用。

    在将 RREG 命令发送到 CS1与 CS2启用的寄存器之间是否有其他变化? 通信对我来说是有效的:正确的命令、正确的 CRC 等、因此不清楚如果您通过 CS1获得所有命令的正确输出、还会发生什么情况。

    您是否曾尝试读回或写 Mode4寄存器以查看您是否获得不同的结果?

    您能否交换 CS 线路以确保 MCU GPIO 引脚不存在问题? 由于您知道 CS1按预期工作、因此尝试将该 GPIO 输出交换到 CS2引脚、看看这是否会产生影响。

    布莱恩

    **注:POST 已解决-->“我们更改了 CS2并配置了 Mode4寄存 器,工作正常”