This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5463-SP:无差分的单端输入

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5463-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/971873/ads5463-sp-single-ended-input-without-differentiating

器件型号:ADS5463-SP

大家好、团队、

我的客户对 ADS5463-SP 的单端输入有疑问。

该 ADC 是差分输入类型、但是否可以将其用于单端输入信号?

在数据表应用中、使用变压器或差分放大器将单端输入信号转换为差分信号、但客户希望在不进行差分的情况下将50Ω Ω 单端信号输入到 AIN 引脚。 因此、如果有适用于单端输入的推荐电路(AIN、AINB、VREF 外设电路)、请告知我。

此外、如果您能告诉我 AD 转换性能在单端和差分之间有何差异、我也很感激。

此致、
梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福井-圣:

    不建议直接以单端方式操作 ADC。  您将无法获得 ADC 的满量程操作。  SNR 性能将受到影响、谐波含量、尤其是 HD2将非常差。

    相反、请参阅数据表中的第8.1.1节。  它概述了如何使用变压器将 SE 转换为差动或使用运算放大器进行转换。  这些是更好的选择。

    -罗素