This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DL3200EVM:参考设计配置

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/971989/adc12dl3200evm-reference-design-configuration

器件型号:ADC12DL3200EVM

您好!

我想以 较低的数据速率(2500MSPS)使用该参考设计、因此我遵循了用户指南第页16~20节的要求、将通道速率更改为1250MHz、但时间要求失败。 我还需要更改其他内容吗?

这是失败路由的屏幕截图(只有1条路径失败)。

阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alec、

    这是由 TI 不再提供的第三方设计的。 我建议联系 Xilinx。 我将尝试让 我们的固件专家来了解这一点、但他目前正在休假、这可能需要一段时间、因为他现在的带宽非常有限。

    此致、

    Jim