Other Parts Discussed in Thread: TPL1401
我可以使用齐纳二极管为 TPL1401供电吗? 你有示例吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
是的、可以为 TPL1401提供一个齐纳二极管。 齐纳二极管的电压需要处于 TPL1401的1.8V 至5.5V 电源范围内。
在设计电源电路时、请密切注意您选择的齐纳二极管的规格。 二极管在反向击穿模式下运行时需要满足最小电流和最大额定功率。 此示例中的二极管电压为5.1V、最小电流为5mA。 为了安全起见、至少允许1.5mA 的电流为 TPL1401供电。 1.5mA 加上齐纳二极管所需的5mA 意味着6.5mA 需要由15V 电源供电。 因此、选择了一个1.52kΩ Ω 电阻器来限制电流。
为了获得最佳精度、请使用板载精密基准、而不是使用 VDD 作为基准。 向 General_config 寄存器的 REF_EN 位写入1来启用内部基准。 也可以通过写入 General_config 寄存器的 OUT_SPAN 位来应用内部基准的增益。
(从 TPL1401数据表版本* 2020年9月获取的寄存器表)
TPL1401 可用于许多常见应用:
|
终端设备 |
URL |
|
出口和紧急照明 |
|
|
条形码扫描仪 |
|
|
条形码读取器 |
|
|
智能扬声器 |
|
|
可视门铃 |
|
|
无线真空吸尘器 |
|
|
割草机器人 |
|
|
激光测距仪 |
您可以在此处找到有关精密 DAC 的更多信息:
|
精密 DAC 学习中心 |
|
|
TI 高精度实验室- DAC |
|
|
数据转换器电路设计指导手册 |