This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7852:读取操作

Guru**** 2655675 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7852

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/971634/ads7852-read-operation

器件型号:ADS7852

大家好、

您能给我以下客户问题的评价吗?

问题1. 客户是否可以将 ADS7852用于读取操作2次? 还是有任何潜在问题?

正如下面前面的 e2e 线程所示、ADS7852在多路复用器后面运行一个周期、这会导致单周期延迟。 因此、将该器件用作读取操作时、读数的2倍似乎是可以的。  

https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/639414

 此致、

佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki-San、您好!

    转换结果不需要被读取两次。 正常运行涉及在 BUSY 信号变为高电平后立即读取转换。 客户应使用 BUSY 上升沿来锁存转换数据。 一旦 BUSY 再次返回低电平、一个新的转换已经开始并且旧数据被覆盖。  

    请记住、在 ADC 转换前一个采样(n)时、地址总线将设置为下一个采样地址(n+1)。

    此致、