This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7830:COM 端口连接

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7830

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/970511/ads7830-com-port-connection

器件型号:ADS7830

您好!

我们的客户询问在单端操作时应如何处理 COM 引脚。 即使他知道 COM 引脚必须连接到 GND、但他也不理解表2中的"-in"说明。

请您在表2、SD=1中帮助他说明原因或含义"com=-in"。

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ADS7830可用作具有8个通道的单端器件、也可用作具有4个通道的伪差分输入。  

    伪差分是差分输入的受限版本、因为负输入"-in"只能与接地端相差+/- 200mV。  

    对于数据表中的表2、为了在整个表中保持一致、COM 引脚被称为负输入。 这也意味着 COM 引脚可与接地平面相差+/-200mV。 这在输入源(例如传感器)远离 ADC 或位于与 ADC 不同的电路板上的情况下很有帮助。 COM 线可以是连接到传感器接地端的长线、以保持测量、而不是 ADC 接地层。

    在任何情况下、客户都可以自信地将 COM 引脚接地

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的反馈。 这已解决我的客户问题。

    此致、