This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8363:ADS8363规范

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8363

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/970774/ads8363-ads8363-specification

器件型号:ADS8363

ADS8363是差分输入 ADC IC。

但是、当我使用 ADS8363时、它必须在 ADS8363输入之前使用差动输入运算放大器。

为什么差分运算放大器应该位于输入中? 这是有必要的吗?

我想尽可能设计不带运算放大器的电路。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的发帖、欢迎来到我们的论坛!

    典型的 SAR ADC 使用开关电容器输入电路对模拟输入电压进行采样。 这会向前端模拟信号链提供动态负载。 需要一个具有足够增益带宽积和低输出阻抗的放大器级来驱动此动态负载并在 ADC 采集期间使输入电压稳定。  我们在在线 TI 高精度实验室- ADC 培训视频中更详细地介绍了此主题!

    ADS8363数据表中显示的全差分放大器电路是开始评估的好选择。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    我将使用放大器继续进行设计。

    此致、