This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有振幅调制功能的可编程正弦波发生器(2)

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC53701, DAC8811, DAC11001A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/970689/programmable-sine-wave-generator-with-amplitude-modulation-2

主题中讨论的其他器件:DAC53701DAC8811DAC11001A

对于带有 NVM 的 AWG 芯片是否有任何更新? 我想看看它是否仍然适合我们的设计、如果我可以访问一些设计文件或规格表、我们很可能会包括它。 谢谢!

Ashwati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krishnan、

    我们没有能够生成真正任意波形的器件、但我们有一些器件具有可支持的函数子集。  请看一下 DAC53701。

    如果您需要更高的分辨率、则可以查看我们的一些可用于 AWG 的高精度器件、但您需要将数据流式传输到 DAC。  请参见 DAC8811或 DAC11001A。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Paul。 我问过、因为在前面的一个主题中提到了这样的芯片(链接: https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/950228)