This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7834:超出双极 DAC 引脚电压

Guru**** 2923150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/970928/amc7834-exceeding-bipolar-dac-pin-voltage

器件型号:AMC7834

大家好、

我想知道、如果该 DAC 的引脚电压超过、会发生什么情况。 它是否也会影响悬挂在同一 DAC 引脚对上的第二个器件? 它是否也会影响 AMC 中的第二个 DAC?  

我们担心、如果在一个 DAC 引脚上具有更高的电压(然后指定)、则可能会对 DAC 的其他通道产生影响。  

是否有任何建议可保护该引脚上的 AMC 或任何应用手册?

谢谢、

Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    它对相邻通道的唯一影响是发热效应。  当输出强制为非 DAC 输出放大器输出电压的电压时、器件将灌电流或拉电流、直到达到短路限值。  限制之后、它应该钳制到电源轨或外部电压。  如果外部负载将引脚驱动至电源轨以上、则可能会导致器件 ESD 二极管导通。  这些二极管的灌电流/拉电流可超过短路限值。 您可能违反了 ABS。 最大 限制、这可能会损坏器件。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的快速回答!  

    "超过限制后、它应该钳制到电源轨或..."的意思是什么? 您是指 AVDD 订单器 AVSS 吗? 我想 AVSS 在我们的案例中是负的。 外部电压将为正。  

    我们的情形可能会强制相当大的电流/电压进入引脚。 因此 ESD 二极管肯定会被热损坏。  

    如果 Ptot 过大、ESD 二极管可能短路还是开路、是否有任何经验?

    提出了第二个问题-该 ADC 引脚的输入阻抗大致是多少? 高/低...?  

    考虑一下 ADC 引脚后面的保护电路、因此最好更详细地了解该引脚...

    BR、
    Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DAC 输出与放大器输出完全相同、因此一旦达到短路电流限制、外部负载将决定输出的电压。  如果您连接电流源、放大器在达到电流限值时的输出阻抗将会增加、因此会根据电流方向转换到电源轨(VCC/VSS)。  如果您将电压源连接到 DAC 输出、它将转换为该电压源强制的电压。

    很难说出 ESD 二极管损坏后会采取什么行为。  如果您怀疑此负载可能超过 ABS。 最大值时、我建议您实施额外的外部保护电路。

    ADC 输入为高阻抗。  通常、该引脚是一个断开的多路复用器输入。  当 ADC 对通道进行采样时、多路复用器连接到引脚、输入必须对采样电容器充电、因此在该采集期间、它可以被视为低阻抗输入、但这是非常瞬时的输入。