This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60004:基准输入阻抗

Guru**** 2778245 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/970219/dac60004-reference-input-impedance

器件型号:DAC60004

您好!

我计划在我的设计之一中使用一些 DAC6004。

我将有4个 DAC。 所有这些器件将使用相同的2.5V 基准。 此基准将与 ADC 共享(对于这些器件、基准的精度非常重要、且不能受到其他组件的影响)。 REFIN 输入电流在我的设计中至关重要 µV、因为它可能会在 PCB 轨道中产生压降(几 μ A)。

因此、我对 DAC 的 REFIN 引脚有几个问题。

1) 1) REFIN 端子的阻抗是多少?

我在数据表中发现了两个看起来不同的信息:

和:

REFIN 端子的阻抗是多少? 不应该是30Kohm/4 、因为 parrallel 中有4个缓冲器?  这两个值之间的区别是什么?

2) 2)该阻抗是否真的恒定?
如果泄漏电流不随时间和温度的变化而变化、则该泄漏电流可能不会成为问题。

所以:

-无论使用哪种模式 (正常模式或断电模式),REFIN 阻抗是否相同?
- REFIN 阻抗是否随时间的推移保持恒定(无论 DAC 输出如何)?
-您是否有关于此阻抗的温度系数的信息?

感谢您 的参与、

此致、

Jean-Baptiste

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jean-Baptiste、

    我无法找到有关 DAC 基准输入阻抗的大量信息。 我已向设计团队发送电子邮件、以了解更多信息。  

    这可能需要几天的时间、但我应该能够回答您的问题。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jean-Baptiste、


    我确实听到了设计人员的反馈、输入阻抗为15kΩ Ω。 该阻抗来自基准缓冲器之前前端的电阻分压器。

    我们估计该电阻的绝对值可能为±10%。 作为一个电阻器、它应该是稳定的并且随着时间的推移保持恒定。 我没有确切的温度系数、但我想它大约为20ppm/°C


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    感谢你能抽出时间。

    这个阻抗来自电阻分压器这一事实回答了我的问题。

    但是、我仍然想指出数据表中给出的" 30kΩ(典型值)"值(请参阅上面的架构)。 这意味着什么,这是个地震吗?

    祝你度过美好的一天!

    Jean-Baptiste

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jean-Baptiste、


    正确、读数应为15kΩ Ω 典型值。 文本中有两个地方提到了这一点、但电气特性表是正确的。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢 Joseph 的回答。 现在、我完全了解 REFIN 输入阻抗。

    此致、

    Jean-Baptiste