This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8728:DAC8728多通道设计

Guru**** 2525940 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8728EVM, DAC8728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/969158/dac8728-dac8728-multi-channel-design

器件型号:DAC8728

我正在进行一项复杂的设计、需要16个 DAC8728才能支持总共128个模拟 DAC 通道。  我的计划是使用6U VME 类型(但针对整个设计的定制机架、也涉及其他具有高电压模拟放大器的6U 卡。  16个 DAC8728将连接到 Xilinx ZC706评估板以进行数字接口、然后可能连接到我们的 FPGA。  我刚刚开始、但想开始与 TI 工程师交流、他们可以帮助指导模拟/数字布局以及高速接口、以及确保众多 DAC 的信号完整性以及正确布置模拟和数字的最佳方法 部分。  如果我可以获取 DAC8728EVM 板的源文件、但在 TI 网站上看不到这些源文件、也会有所帮助。  这将是一个漫长的过程、如果工程师愿意直接对应、我可以根据需要提供我的电子邮件和直接联系信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们可以将此主题脱机、请将详细信息发送给 a.k@ti.com

    我将指导您完成整个过程。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将关闭此主题、因为我们已将此讨论脱机。

    此致、

    AK