This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82EVM:配置时钟

Guru**** 2767475 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, DAC38RF82EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/970717/dac38rf82evm-config-clock

器件型号:DAC38RF82EVM
主题中讨论的其他器件:LMK04828

根据 DAC38RF82EVM SCH、可通过 GUI 对 LMK04828进行编程。 这意味着无需 TSW14J56板对该 PLL 进行编程。  

我喜欢通过分流 JP3引脚1和 PIN2使用板载 VCXO 时钟模式。 它仅是 PLL2。  

通过设置后续以使 VCO 达到2457.6MHz

OSCin 频率大于63MHz 至127MHz

2.倍压器1x

R = 1

4、预分频器= 4

5. N 分频器= 5.

VCO 多路复用器= VCO0   

7.更新模式为立即更新

但是、PLL2未锁定- LED (D4)未亮起。  

我是否错过了任何内容? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../VCXO-_3D00_-2457.pptxNew2day、

    请参阅附加文件中的设置。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    这就是我拥有的东西。 我也将 OSCin 频率设置为63 ~ 127MHz。 未锁定。  

    我注意到只有 OSCINn 路径被填充、而不是 OSCINp、它是否正常?  

    此外、J25位于 OSCINn 路径上、而不是 OSCINp 上。 还可以吗?  

    通常、它使用 P 端/路径将 DIFF 用作单端。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LMK_5F00_2457.6MHz.cfgNew2day、

    确保 通过将地址0x169设置为0x59来启用电荷泵。 还可以通过将地址0x138设置为0x0来选择 VCO。 请参阅随附的配置文件中的 LMK 设置。

    此致、

    Jim

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我运气不好、并采取了后续步骤来简化它、这只是 PLL2。  

    1.卸下 C49并安装 C366、以将 J25用作 OSCin

    2.按照表8单环路模式中的说明设置 PLL2、另请参见随附的屏幕截图

    3.在 J25上以13dBm 应用100MHz、因此 VCO1为3000MHz

    4.将寄存器0x15F 和0x16E 都设置为0x13以锁定 PLL2  

    5.同时使 OSCout 达到 CMOS 标准/关闭,并在引脚40 (OSCOUTP)处查看输出

    仍然无法锁定 PLL2。  

    谢谢您和 regards.e2e.ti.com/.../PLL2_5F00_not_5F00_Locked.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我运气不好、并采取了后续步骤来简化它、这只是 PLL2。  

    1.卸下 C49并安装 C366、以将 J25用作 OSCin

    2.按照表8单环路模式中的说明设置 PLL2、另请参见随附的屏幕截图

    3.在 J25上施加100Mhz @13dBm、因此 VCO1为3000MHz。

    4.将寄存器0x15F 和0x16E 都设置为0x13以锁定 PLL2  

    5.同时使 OSCout 达到 CMOS 标准/关闭,并在引脚40 (OSCOUTP)处查看输出

    仍然无法锁定 PLL2。  

    谢谢您和 regards.e2e.ti.com/.../8015.PLL2_5F00_not_5F00_Locked.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    J25上的时钟频率是多少?您尝试使用 VCO 实现多高的频率? 我注意到您仍然选择了电荷泵三态。 必须取消选中此项。 也尝试移除 R54。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它是电荷泵三态。 现在、LED D4亮起。  

    我现在尝试获取2500MHz 和3000MHz VCO 频率。  

    谢谢你。