This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08:ADS131M08多器件读数

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/970604/ads131m08-ads131m08-multiple-device-reading

器件型号:ADS131M08

你好!

我想使用3个 ADS131M08通过1个 MCU 从24个通道(每个 ADC 8个通道)同时读取数据。 阅读数据表后、我不确定是应该使用3个不同的 SPI 并连接3个 ADC 之间的 SYNC/RESET 引脚来同步读数、还是应该仅为所有3个 ADC 使用1个 SPI 总线。

我需要测量最大500us 的所有24个输入

谢谢!

Fabiola

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Fabi、

    感谢您的发帖。

    这两种方法中的任何一种都适用于您的应用、但每种方法都有其优缺点。 当然、单个 SPI 外设最容易在 PCB 上布线。 但是、要传输的数据量可能会限制支持的最快数据速率、具体取决于 MCU 中可用的 SCLK 频率。 您提到需要最大500us 的数据才能读取所有数据、这将最小数据速率设置为2kSPS。 您是否考虑到了理想的目标目标速率?

    请告诉我们您是否计划启用您系统中使用的 CRC 字、字大小设置和 DVDD 电源电压。 这将帮助我们确定在单个 SPI 外设上支持3个器件是否可行。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢你的答复。 我没有想到理想的目标速率。 我唯一的先决条件是在500us 或更少的时间内测量所有样本。

    我要启用 CRC 字。 字大小将是标准的24位、我的 DVDD 为+3.3V。

    我的 MCU 上有足够的 SPI、因此为3个 ADC 使用3条 SPI 总线不会有问题。 如果是这种情况、我是否应该将所有同步/复位引脚连接在一起以实现同步采样?

    此致、

    Fabiola

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabi、

    是的、同步来自所有3个器件的转换和/DRDY 脉冲需要同步脉冲和通用主时钟。  

    此致、