This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1232:激励电压最大值为15V 的 ADS1232负载单元配置

Guru**** 2391095 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/970952/ads1232-ads1232-load-cell-configuration-with-excitation-voltage-max-of-15-v

器件型号:ADS1232

你好

我有一位客户希望测量容量高达34吨的称重传感器、最大励磁电压为15V、灵敏度为0.1 mV/V  他们对 ADS1232感兴趣、但我想确保器件在15V 激励电压下工作。 激励电压与用于秤重应用的 ADC 有何关联?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Domenick:

    ADS1232支持高达5V 的输入电压。 如果您希望在15V 电压下激励电桥、则当该电桥平衡时、该电桥会将差分输出置于~7.5V。 因此、这对于 ADS1232而言是太大的输入电压。 此外、如果使用比例电压将电桥激励电压用作基准电压、则无法将15V 激励电压直接输入 ADC。

    因此、您需要使用某种衰减/电平转换电路将电压移至 ADC 的输入范围。 或者、它们可以使用双极或不平衡电源来实现相同的功能。 例如、+10V 和-5V 将使电桥输出电压~2.5V、这是 ADS1232的1/2 Vs。

    遗憾的是、无法将这些电压输入到 VREF 输入中、因此在这种情况下仍需要衰减/电平转换电路。

    我们明天可以对此进行更多讨论。

    布莱恩