This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP90080-Q1:内部与外部 CLK

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/972891/lmp90080-q1-internal-vs-external-clk

您好、Bryan、  

我还没有处理具有外部时钟选项的 ADC 芯片。  无论是使用 ADC 本身的内部时钟还是获取谐振器、我都处于两难境地。 我听说内部时钟不稳定。 您对此有什么见解吗?  

供参考:我的微控制器已使用1.84meg 振荡器。  

请建议。

Sharan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sharan、

    我认为可以肯定的是,我们不会将振荡器集成到固有不稳定的设备中:)

    内部时钟上似乎没有指定最小/最大精度、因此如果您需要非常精确的时钟、则应考虑使用外部振荡器。 我通常会避免使用晶体、因为我们有很多客户在调整这些类型的电路时遇到了问题。

    布莱恩