This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5818EVM:我在背面找到一个带有焊片的 JESD204B 输出符号。 它是 FMC 连接器吗? 我可以在那里放置 FMC 连接器吗?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/970393/afe5818evm-i-find-a-jesd204b-output-symbol-at-the-back-side-with-solder-blank-is-it-a-fmc-connector-can-i-put-a-fmc-connector-there

器件型号:AFE5818EVM
主题中讨论的其他器件:AFE5818

我在底部找到一个 JESD204B 输出符号,并带有焊锡片。

它是 FMC 连接器吗? 我可以在那里放置 FMC 连接器吗? 有关如何使用它的更多信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xiangang、

    同一电路板支持多种器件型号。

    其中一种器件变体是 AFE5818、该器件不支持 JESD。