This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:如何在使用抽取/ DDC 模式时计算 FPGA 串行器/解串器的 REFCLK?

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/970397/adc12dj3200-how-to-calculate-the-refclk-for-fpga-serdes-when-using-decimation-ddc-mode

器件型号:ADC12DJ3200

您好、HSDC 团队、

我对使用抽取模式时 FPGA SerDes 的 REFCLK 计算有疑问。

当我使用1倍抽取时、例如 JMODE3@3.2GSPS 时、每通道在一帧@8个通道中有40个样本。 它需要2个时钟(在256B*2个时钟内为40*12b)才能传输。 通道速率为6.4Gbps、FPGA 的 REFCLK 为160MHz。 因此20*160M=3200m 证明一切都是正确的。

但是、当我想使用16倍抽取 JMODE16@3.2GSPS 时、每个通道在一个帧@1通道中采样1次。 据我了解、DDC 之后的采样率会下降至200MSPS、因此帧速率为200MHz、FPGA 的 REFCLK 也是200MHz、通道速率等于3.2G*2.5 = 8Gbps。 k 由20设置、fSYSREF 为200MHz/20 = 10MHz。

我的理解是否正确?

此致

Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    是的、您的理解是正确的。 请注意、10MHz sysref 频率是最大 sysref 频率。 10MHz 或10MHz 除以任何整数(10MHz/N、其中为正整数)也将起作用。 例如10MHz/2 =5MHz、2.5MHz 1.25MHz 等等。  

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    感谢您的确认。 现在、我知道如何计算每种模式的时钟。

    此致

    Joseph