This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1201:通过光纤器件传输 Mout 和 MCLK

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, ADS1202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/968195/ads1201-transmit-mout-and-mclk-thru-a-fiber-optic-device

器件型号:ADS1201
主题中讨论的其他器件:TMS320F28379DADS1202

您好、Tom、

我要查看的处理器是 TMS320F28379D。 我从 SDFM 示例文件开始。 任何建议都非常感谢!

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lakshmi、

    从 TMS320F28379D 方面来看、您将在模式0下运行(请参阅图8-56)。 您需要计算 tc (sdc) M0的分频比值、以匹配 ADS1202的 MCLK 规格、最大频率为1MHz、典型值为320kHz。  您还需要注意 DSP 的 sdX_Cy 和 sdX_Dy 的时钟边沿、而 ADS1202的 MCLK 和 DOUT 是如此。

    ADS1201的时序图如图7所示-输出数据随着 MCLK 上升沿而变化、并被视为在 MCLK 下降沿有效。  不过、SDFM 预计会在上升时钟沿看到有效数据、因此您可能需要在此处获得一些创意。  您可以使用 PWM 输出创建 MCLK、然后将其反相、再将其发送到 SDFM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您提供的信息! 我目前正在验证 ADS1201的原始输出-我已按照图 输入电压为+/- 10V 时的数据表6。 时钟输入为1MHz (50%占空比)。 我有以下问题:

    首先、除了可变占空比之外、ADS1201的输出是可变频率吗? 它并不总是等于它看起来的时钟频率。 是这样吗?

    2.附加的屏幕截图显示了 Mout 引脚输出和 SDM 用于测量的未缩放模拟信号(信号在应用于 SDM 输入之前进行缩放):

    缩放后、SDM 输入引脚上的模拟信号小于3V、偏移为2.5V (最大值约为2.6V)。 粉色波形是未缩放的模拟信号"A"、绿色是 SDM Mout 输出。

    3. 当模拟输入发生变化时,占空比的变化看起来不是线性的。  

    4.当模拟输入是恒定的(在三角部分之前和之后)时、输出不是恒定的。 我认为该部件应该是固定的占空比/频率?

    请帮帮我。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您提供的信息! 我目前正在验证 ADS1201的原始输出-我已按照图 输入电压为+/- 10V 时的数据表6。 时钟输入为1MHz (50%占空比)。 我有以下问题:

    首先、除了可变占空比之外、ADS1201的输出是可变频率吗? 它并不总是等于它看起来的时钟频率。 是这样吗?

    2.附加的屏幕截图显示了 Mout 引脚输出和 SDM 用于测量的未缩放模拟信号(信号在应用于 SDM 输入之前进行缩放):

    缩放后、SDM 输入引脚上的模拟信号小于3V、偏移为2.5V (最大值约为2.6V)。 粉色波形是未缩放的模拟信号"A"、绿色是 SDM Mout 输出。

    3.当模拟输入发生变化时,占空比的变化看起来不是线性的。

    4.当模拟输入是恒定的(在三角部分之前和之后)时、输出不是恒定的。 我认为该部件应该是固定的占空比/频率?

    请帮帮我。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lakshmi、

    您的屏幕截图未通过、您是否可以再次尝试发布?  对于其他问题、调制器的输出不是 PWM 信号、而只是1和0的流。  Mout 频率不应改变、根据您的1MHz 时钟、每个"位"宽度将为1us。   当您修改输入电压时、1和0的密度会发生变化。  固定输入电压应提供固定的1密度-例如、0V 将为您提供接近100%的0。  当您增加到5V 时、您将获得接近100%的1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我再次附加了图片-根据您的解释、我仍然无法理解屏幕截图中的输出。 I 波形通道与我之前的帖子相同。

    此外、使用 Vbias 时、输出如何随输入范围变为+/- 10V 而变化?

    谢谢、

    Lakshmi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lakshmi!

    感谢您的屏幕截图!  如果您只是从信号发生器开始、直接转至 AMC1201的 IN+引脚以直观地了解器件的工作原理、这可能是最简单的。  如果您将锯齿波接地并放置到从0V 斜升至5V 的 IN+、您应该会看到位流输出看起来非常像图8图。  如果您使用差分信号维持+/-10V 配置、这也会起作用、只需将其推至满量程即可。  在观察位流变化时使用低频输入信号。

    您尝试使用 ADS1201捕获的信号的性质是什么?  输出位流的数字滤波器使用什么?您期望的 OSR/数据速率是多少?