This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:CMRR 值

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/970555/ads1261-cmrr-value

器件型号:ADS1261

大家好、

好的、我们收到了客户关于 ADS1261的询问。 为了让我不会错过任何信息、请复制下面的查询。

"  
在 ADS1261的数据表中、CMRR = 115dB。 我想知道具有该值的测试条件。 对 ADC 的输入施加了多少共模电压?"

2. ADS1261 CMRR 值是在5V 或2.5V 的输入共模电压下测试的?
"

感谢您的参与、并期待您的善意回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是您的问题的答案:

    1. 最常见的线路条件是2.5V VCM、信号为2.5Vpp
    2. 2.5V

    布莱恩