This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP90080-Q1:ADC LMP90080QMH/NOPB 未使用引脚

Guru**** 1892665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/970244/lmp90080-q1-unused-pin-for-adc-lmp90080qmh-nopb

器件型号:LMP90080-Q1

您好!  

数据表未具体提及如何处理未使用的引脚。 我可以让它们保持浮动吗? 我的设计未使用的引脚为12-15和21-27。 或者需要使用一些电阻器将它们上拉?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sharan、

    实际上、我在数据表中找不到该信息。 我将更深入地探讨这一点、并在接下来的1-2天内向您回复。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sharan、

    对于 GPIO,引脚没有任何内置的上拉或下拉电阻,并且器件默认使用 GPIO 作为输入。 出于这些原因、我们建议将输入连接在一起、而不是悬空。

    对于 XIN/XOUT 引脚,原始用户指南没有根据原理图的组合方式提供帮助,但我们确实找到了以下文章:

     https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/236095?LMP90100-Schematic-Design

    基本上、这意味着、如果您计划使用内部时钟(CLK_SEL = 0) 、您可以将 XIN 和 XOUT 保持断开状态。

    布莱恩