This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L01EVM:データ変換時間の評価

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS127L01, ADS127L01EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/970083/ads127l01evm

器件型号:ADS127L01EVM
主题中讨论的其他器件:ADS127L01

你好

我目前正在评估 ADS127L01。
很抱歉这个愚蠢的问题、但我有以下两个问题。

1:我想知道从 ADS127L01使用 ADS127L01EVM 完成数据转换到下一次数据转换开始的最快时间。

2:当我稍微移动 ADS127L01时、SCLK 变为200kHz。 这是默认设置吗?
我可以在哪里更改它?
请告诉我。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ADS127L01持续转换数据、每个输出数据点是多个输入样本的"平均"值。  例如、当 OSR=32时、使用32个输入样本来生成输出值。  输入采样率(调制器速率)等于 CLK 频率。  在 ADS127L01EVM 上、可将其设置为16MHz、8MHz 或4MHz。  另一个示例是、当 CLK=16MHz 且 OSR=32时、输出数据速率将为16M/32=500kSPS。

    ADS127L01EVM 使用16MHz 的固定 SCLK 频率、无法更改。  EVM 上的输出数据速率可根据 CLK 频率(4MHz、8MHz 或16MHz)、OSR 设置和滤波器模式进行更改、范围为2ksps 至500ksps。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于 SCLK 频率、EVM 固件使用16MHz 进行数据收集、使用200kHz 执行 SPI 命令、包括读取和写入器件寄存器。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您联系我。

    是否可以以超过200kHz 的频率发送 SPI 命令?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ADS127L01支持高达25MHz 的 SCLK 频率、并可在最大 SCLK 频率下用于对 ADC 寄存器进行读写操作。

    EVM GUI 软件不支持大于200kHz 的 SPI 寄存器命令。

    此致、
    Keith