This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1258:ADS1258和 ADS1158之间的差异

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1158, ADS1258

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/970159/ads1258-difference-between-ads1258-and-ads1158

器件型号:ADS1258
主题中讨论的其他器件:ADS1158

您好!

ADS1258和 ADS1158之间的差异是否仅为分辨率? 如果有任何其他差异、请告诉我。

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kato-San、

    是的、两个器件之间唯一的区别是其分辨率。 由于分辨率的原因、可能还有一些其他规格差异、例如、16位和24位 ADC 之间单位 LSB 的规格会有所不同、但在其他情况下它们是相同的。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan - San、

    感谢您的快速回复。

    我知道。

    此致、
    加藤