This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7828:采集和转换阶段的输入阻抗规格

Guru**** 2929550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/969448/ads7828-input-impedance-specification-during-acquisition-and-conversion-phases

器件型号:ADS7828

您好!

我计划将 ADS7828用于远程感测 DUT 电源引脚以确定该点的电源电平的应用。 我对该器件的采集和转换阶段的输入阻抗规格很好奇。 我找不到 ADC 通道输入阻抗的明确规格、 但是、根据所述的1uA 输入泄漏电流规格、并基于这样一个理解、即即使在最大允许输入电平2.5V 的情况下、我是否可以根据这些值进行回波计算、我是否可以假设输入阻抗在最坏的情况下将至少为2.5兆欧? 计划的转换速率为8kHz。

此外、这是否意味着即使在 ADC 输入连接到内部采样保持电容器(我假设该 ADC 未在内部缓冲)的采集或采样阶段、阻抗也不会下降到2.5兆欧以下? 或者、在此阶段、瞬时阻抗的下降不可忽略? 如果是、采样阶段的最小预期瞬时阻抗是多少? 或者更重要的是、我是否可以假设~25pF 采样保持电容器消耗的瞬时电流尖峰仍然<=1uA 或明显更高、如果更高、则会有多高? 我假设在转换阶段、它至少为2.5兆欧或更高。  

由于这主要用于电源感应应用(尽管是远程感应案例、但不直接来自电源输出、因此输出阻抗稍高、 但仍必须小于1欧姆)、驱动源输出阻抗应相当低、因此我希望避免 ADC 外部的任何额外缓冲、以简化我的设计、但如果共享上述详细信息、仍然会很好。

谢谢、

Anoop

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ADS7828是一款开关电容器 ADC、这意味着输入阻抗是动态的、具体取决于采样率。  

    ADC 可用于测量电源轨、这是一种常见的应用。 我在此建议电压轨小于 ADC 的满量程范围(5V)、分压器也是一种常见的应用。 此外、确保器件在电源轨上出现浪涌时受到保护、确保将电流限制为2mA。

    在8kHz 的采样率下、器件应该能够在没有缓冲器的情况下测量该值

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供详细信息

    谢谢、

    Anoop