This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7822:SPI 接口

Guru**** 2504065 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7822

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/969688/ads7822-spi-interface

器件型号:ADS7822

大家好、

请指导我如何配置 ADS7822 SPI 接口吗? ADS7822是主器件还是从器件? 如何连接 SCLK/MOSI/MISO/SS 线? 您有参考代码吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    客户表示很急才回答。 请尽快回复、非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    请回答这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    此器件没有示例代码。 此器件是一款 SPI 器件、仅有3个连接、可用作目标器件、而不是主机。

    请参阅下面的时序图。 当 CS 变为低电平时、器件的数字总线将启用。 SCLK 控制通信速率、每个 SCLK 脉冲将输出一个数据输出位、这是输出采样测量的位置。

    SCLK= DCLOCK

    MOSI =未使用

    MISO = DOUT

    SS = CS

    此致

    Cynthia