This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5808EVM:初始化 AFE5808。 C 代码。

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/970316/afe5808evm-initialization-afe5808-c-code

器件型号:AFE5808EVM

尊敬的 TI 专家:

我打开此主题、询问是否有任何包含 AFE5808EVM 板初始化(引导)编程的".c"。

即、我想执行与 IT GUI 相同的操作。 初始化 equal。  配置相同的寄存器并将命令发送到器件。

我想用 C 语言对此进行编程、是否有包含此编程或类似内容的参考文件?

如果有任何帮助、我将不胜感激。

提前转盘。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您使用 AFE5808器件!

    实际上、我们没有用于初始化的 C 文件。  GUI 的初始化文件将被设置

    软件复位0x0[0]

    ADC 分辨率0x04[1]

    2. ADC 串行化设置14X:0x03[14:13]=00

    3、ADC 输出格式二进制补码 或最短二进制格式。 04[3]

    4. MSP 或 LSB 优先。 04[4]

    之后 、我们确保 AFE 设置与 TSW1400设置相同。

    因此、您必须根据 FPGA 配置来设置 AFE

    非常感谢!