This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4900:PPG 测量电压。

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/970113/afe4900-ppg-measurement-voltage

器件型号:AFE4900

你好。

我对 AFE4900的 PPG 传感器有疑问。

该值会因测量位置而异、但它有很大不同、如下所示。 这是正确的吗?

手指测量时的测量值为-10mV 至15mV、 手腕测量时的测量值为-0.4mV 至0.4mV。  是这样吗?

您可以确认吗?

如果您可以进行检查、我将不胜感激。

谢谢你。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daeho、

    您的观察结果正确。 根据测量部位、皮肤色调和产品机械设计等其他生理参数、PPG 信号的强度和质量会有所不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、您好!

    感谢你的答复。

    您的回答很有帮助。

    谢谢你。

    此致。