This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L01:ADS127L01 OSR 设置

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS127L01EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/970020/ads127l01-ads127l01-osr-setting

器件型号:ADS127L01

大家好、

下面是一个令人困惑的项目、您需要与您确认:

  • 如果 OSR 引脚设置是唯一调整它的方法吗? 请注意、数据表中仅提及 OSR 引脚设置、如下所示:
  • 是否有任何可能的方法可以通过 SPI 寄存器进行设置?

谢谢

此致

Mia Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mia Ma、您好!

    OSR 设置只能由引脚设置。  无法通过 SPI 寄存器设置 OSR。 对于滤波器、FSMODE、HR 和格式引脚也是如此。

    使用 SPI 模式时、可以通过 SPI 读取这些引脚的状态、但无法控制它们。  如果在操作期间需要更改引脚设置、则需要使用 GPIO 引脚来控制这些功能。  例如、ADS127L01EVM 使用 IOexpander 控制每个硬件引脚。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    好的、明白了。 感谢您的回复。

    此致

    Mia