This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF42:每个通道是四通道还是双通道 ADC?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF42, ADC32RF44, ADC32RF45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/970351/adc32rf42-is-each-channel-a-quad-or-dual-adc

器件型号:ADC32RF42
主题中讨论的其他器件: ADC32RF44ADC32RF45

大家好、

你好。

请帮助澄清问题。 数据表指示每个通道具有4个内核(或在4个 ADC 之间交叉存取)、但在其他地方讨论了2个内核(即每个通道在2个 ADC 之间交叉存取)。 每个通道实际上有什么? 2或4个 ADC 交错?

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    ADC32RF42的每个 ADC 通道在2个内核之间交错。 每个 ADC 内核的运行速率最高可达0.75GSPS。 因此、在 ADC32RF42中、2倍交错使每个通道以1.5GSPS 的速率运行。  

    ADC32RF45和 ADC32RF44等同一 ADC 系列中的其他器 件使用交叉存取4来实现每个通道上高达3GSPS 的采样率。 数据表的某些部分从 ADC32RF45数据表复制、但未针对 ADC32RF42进行更新。  

    此致、

    Vijay