This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8588H:输入大于10V 时的输出电压

Guru**** 2926990 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8588H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/969113/ads8588h-output-voltage-if-the-input-is-more-than-10v

器件型号:ADS8588H

大家好、

 ADS8588H 的数据表指出、AGND 的绝对最大模拟输入电压为-15V 和+15V。 如果将 RANGE 引脚设置为逻辑高电平、则器件的输入范围为 ±10V。 如果输入大于+10V 且小于-10V、例如+12V 和-12、则输出电压会是多少?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    当模拟输入高于+10V 时、ADC 的输出代码将为最大代码、转换后的电压将为+10V。 此外、当模拟输入小于-10V 时、ADC 的输出代码将为最小代码、转换后的电压将为-10V。  

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    感谢您的回答。 根据客户的说法、 他通过实验发现、在两种情况下、当输入大于10V 或小于-10V 时、输出均为+10V。 此错误的原因可能是什么?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    输出始终为代码而非电压。  

    请分享原始数据(转换代码)、同时让我知道转换代码的相应输入电压。

    2.当输入信号在+/-10V 范围内时,客户能否获得正确的代码? REFIO 上的电压是否为2.5V? REFCAP 上的电压是否为4.0V?

    原理图有助于解决该问题。

    请 注意、较长的过压或过流持续时间可能会损坏器件。

    此致、

    戴尔